This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:如何提高0 dBFS输入时的THD+N性能?

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709155/pcm1863-how-do-i-improve-the-thd-n-performance-at-0-dbfs-input

部件号:PCM1863

大家好,

如PCM1863数据表中的图6所示,当输入电平约为0 dBFS时,THD+N性能会大量降级。

你知道背后的原因吗? 是否有任何改进的方法?

我发现一个应用说明提到添加外部低通滤波器,但它适用于DAC。

我想知道是否还有适用于ADC的解决方法? 谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy,

    您提到的图解上描述的行为是意料之中的,我认为它与ADC内部行为有关。 我将检查是否有更多有关此问题的信息,如果我找到问题,我将向您提供反馈。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Diego!

    如果有办法提高0 dBFS的THD+N性能,那将是很好的,因为我的客户正在寻求一种方法来改进它!

    如果没有,我们是否有任何设备在0 dBFS时具有良好的THD+N?

    谢谢!
    徐耀华