This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:单端到差分输出

Guru**** 2435680 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1679, TL974, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706665/opa1679-single-ended-to-differential-ouput

部件号:OPA1679
主题中讨论的其他部件: TL974RC4580

大家好,

我的客户想要一个4通道运算放大器将单端音频信号转换为差分信号,目标应用是汽车音响主机单元。

对于opa1679,您是否计划发布125C版本? 从数据表中可以保证85C。

另一个选项是TL974,但是其THD+N性能更高。 您是否有其他建议(成本敏感型应用程序)?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,
    目前没有汽车认证或125°C等级的OPA1679。 您可能需要考虑RC4580作为替代方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davis:

    对于OPA1679,环境温度为85C,此设备的建议结温如何? 此应用程序中的TL974如何?

    客户希望在此应用程序中的SNR大于95dB,您能告诉我如何评估吗? 谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,
    数据表中推荐的工作温度是指预期达到指定性能的条件。 这种特性描述通常在静态条件下完成(即设备中的功耗极低),因此我希望建议的结温约为85°C,以实现指定的性能。

    TL974将是另一种可能性。

    SNR取决于客户的输入信号级别和设备的配置增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您的问题已得到回答。 如果您需要其他帮助,只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis