This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808声音失真

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732409/pcm1808-pcm1808-sound-distortion

部件号:PCM1808

尊敬的:

     现在,我们的客户使用PCM1808将模拟信号转换为I2S信号,硬件如下图所示。 问题是在DSP连接后,声音是间歇性的,并严重失真,通过逻辑分析器查看DOUT引脚,0数据将经常出现, 客户分析是因为DSP和PCM1808不共享MCK,请参阅帮助确认。 DSP不能在客户应用中提供MCK,如果有解决方案,您能帮忙,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mick:

    您能否分享有关该系统的更多详细信息? 例如,您能否共享显示PCM1808配置的SCH? 我将查看相同内容,希望在我们获得有关系统w问题的更多信息后尽快解决问题。

    此致,谢谢!
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ravi:

        SCH如下所示,请帮助,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mick:
    当DSP无法提供MCK时,使此系统工作的唯一方法是通过将MDO (PIN11)设置为高和MD1 (引脚10)设置为高来配置PCM1808为主模式。 您可以将外部时钟源用作SCKI。

    当我们这样做时,BCK和LRCK/FSYNC将是PCM1808的输出,DSP可以使用它们从PCM1808对DOUT进行采样,整个系统将可靠地工作。

    希望这能澄清您的问题。 对此延误深表歉意。

    此致,谢谢!
    Ravi