This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:电路振荡

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709377/ne5532-oscillating-in-circuit

部件号:NE5532

按照线性LTC1968数据表中的指示,我按照所附示意图实施了带缓冲器的Sallen-Key过滤器。

当我在LTSpice中对电路建模时,它工作正常,并且稳定。 但是,在印刷电路板上,它可以以400 kHz,1V p-p正弦波进行良好的振荡。 我尝试过,但我无法在LTSpice中做到这一点。 这显然是一个布局问题,但对于查找位置和如何修复的任何建议,我们都将不胜感激。 在主板上,所有组件均为SMT。 我注意到R11,R12和R13靠得很近,如果将手指靠近它们,会影响振荡,通常会增大振荡,因此可能是电容耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    您能否向我们展示该原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它放在那里,因为某种原因它没有出现。 抱歉。 让我们再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里也是主板的图片。 NE5532位于左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    R13是替罪羊! 它引入了相位滞后并侵蚀了NE5532的相位余量。 您可以省略R13。 或者将100p保护罩与R13平行连接。

    Hm,NE5532具有较大的输入偏置电流,可在电路输出处产生一些可避免的偏移电压。 您使用NE5532是否有特殊原因? TI更适合运算放大器...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以下是实际建造示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    做到了! 谢谢。 一个明显的例子,就是遵循一个示例(LTC1968示例),而不注意实际存在的情况。
    我很奇怪为什么LTSpice模型没有摆动。

    我使用NE5532是因为我有一些库存。 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    很高兴您能解决您的问题。
    感谢KIA的帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    如果您可以使用偏移电压,那么您当然可以使用NE5532,一切都很好。 :-)

    这是这些模拟的大问题,您永远不知道实际发生了什么... 因此,我总是执行简化的相位稳定性分析,其中仅包含OPAMP的开环输出阻抗和输入电容:

    Kai