This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:降低GPI1上数字MEMS麦克风的灵敏度

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727742/tlv320aic3262-reduce-sensitivity-of-digital-mems-microphone-on-gpi1

部件号:TLV320AIC3262

您好,

我们有一个Knowles SPK0415HM4H-B-7数字MEMS麦克风连接到 TLV320AIC3262上的GPI1。

它工作正常,但麦克风极其灵敏。

麦克风必须保持全双臂长度,否则音频输入过高且严重失真。

我们是否可以使用固定的注册表项来降低GPI1上数字MEMS麦克风的数字增益/灵敏度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    AIC3262的数字麦克风接口连接到ADC数字部分,在该部分中,ADC音量控制(B0_P0_R83/84)可用于衰减数字麦克风输入信号。 如果您使用miniDSP,则还可以添加音量控件以降低输入电平。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们已经检查了配置,B0_P0_R83/84都设置为68=- 12.0 dB

    但是,GPI1和GPI2上的数字麦克风仍然非常灵敏,能够通过墙壁接收来自相邻房间的声音。

    我们是否可以应用任何其他配置?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    您能否分享除寄存器B0_P0_R83/84外,数字麦克风信号路径中应用的增益?似乎在某处应用了高增益。 如果没有,则可能需要在AIC3262的miniDSP上包含一个音量衰减部分,以降低麦克风输出振幅。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego -下面是Dec1xIn_1设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ,您对此问题还有什么进一步的想法吗?

    除了超高的灵敏度外,当用户使用靠近嘴部的麦克风讲话时,我们也会看到削波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    很抱歉耽误了我的时间,几周前我就在旅行,但我对这一问题失去了了解。 我实际上想知道应用于DMIC路径的增益设置,而不仅仅是PPS的小数筛选器。 我假设您正在使用PPS,因此如果您可以共享系统设置代码以验证没有对DMIC信号应用额外增益,这将非常有用;问题说明表明正在应用非常高的增益。 此外,您是否在miniDSP工艺流程上使用任何AGC,滤波器或音量控制?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego,我会将这些文件私下发送给你。 您可以告诉我您的电子邮件地址或向我发送私人消息吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    我刚刚以私人信息的形式向您发送了我们的PPS配置。

    希望您能找到我们在GPI1上的数字MEMS麦克风配置中遗漏的内容。

    音量太高。 即使使用AGC,我们也会遇到剪切和失真问题。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们当前的数字MEMS麦克风是Knowles SPH0641LM4H-1。 数据表: www.mouser.com/.../SPH0641LM4H-1-952032.pdf</s>95.2032万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    感谢您分享信息,我将查看并通过私人消息跟进您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师