This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:音频编码器IC应用程序

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709418/pcm2707c-audio-encoder-ic-application

部件号:PCM2707C
主题中讨论的其他部件:PCM1864PCM1865

您好!

我是Lydia,是新竹台湾办事处的新销售实习生。

我有一位客户请求一个音频编码器IC,它能够支持四路输入(4*DMIC),
输出可能是 I2S或USB或SoC的其他接口。

我不知道是否有任何解决办法。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lydia,

    我们有一些设备支持4路DMIC输入,如PCM1865或PCM1864。 这些设备能够从数字麦克风录制音频,并通过可配置为不同格式的音频串行接口传输音频。 例如,四个通道可以以TDM格式在单个输出上流式传输,但如果仅支持I²S,则PCM1865/4能够支持两个I²S立体声输出。

    遗憾的是,我们没有 具有4×DMIC输入和USB输出的设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师