This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705974/tpa3255-tpa3255

部件号:TPA3255

您好,我想使用此设备(或其小兄弟之一)驱动调制直流(最大2kbaud),并为低阻抗负载提供直流(最大1A)。 我们以前使用IR设备完成了这项工作,该设备现已过时。 在SE模式下使用它,我是否可以从DAC (而不是通过直流阻塞电容器)驱动直流输入?

提前感谢!

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    答案为否,因为它取决于芯片设计,并且由于此放大器具有自己的可变直流偏移电压,因此需要直流阻塞输入上限。 我确信您知道这些电压上限的主要作用是过滤低频(例如直流),但正如我前面所说,此设备会产生内部直流偏移电压,因此,即使您也可以以任何方式管理外部直流电压, 忽略直流阻塞输入上限会给您的设计带来一些问题。 因此,我建议使用它们,最好使用钽和陶瓷盖。

    我希望这有助于解决您的问题。


    此致,
    Hossein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William和Hossein,您好!

    如果您要卸下直流阻塞盖并创建带有电阻分压器的AVDD/2参考电压来偏置输入电压,则可能会出现这种情况。 当然,您需要注意不要从AVDD中拔出太多电流,因为它是参考电流,而不是用于输出太多电流。 我建议您使用EVM测试此应用,因为我们尚未在此用例中专门测试放大器。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    您说没有DC闭锁盖就不会有问题??

    正如我所知,这并不主要是外部直流电压滤波的问题,而更多的原因是设备内部直流偏移电压的产生,因此我们必须在设计中使用这些直流阻断电压,这是存在这些电压上限的主要原因。
    你有什么意见?


    此致,
    Hossein
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hossein,

    由于输入的直流偏移,您认为需要直流阻隔盖是正确的。 但是,输入的直流偏移是AVDD/2,这可以通过AVDD引脚的1/2电阻分压器来实现。 然后,您可以将此作为参考来偏置输入。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    是的,您是对的,与您所说的技巧相关的重要事项是当然要注意当前的局限性。

    Hossein
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢Hossein和Justin的评论,

    我将获得一份定购评估,并尝试一下。 输出电压上有A/D,因此可以根据需要调整输入直流偏压。

    非常感谢,

    威廉