This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2EVM:静态电流与数据表信息不一致

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709287/tpa3131d2evm-quiescent-current-not-in-line-with-datasheet-info

部件号:TPA3131D2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3131D2

大家好,  

在TPA3131D2评估板上执行了一些电流消耗测试后,我测量 到的静态电流与数据表上的数字不一致。

静态电流是使用评估板测量的,输出端无负载。 结果为32mA,7.4V PVCC。

根据数据表,在无负载或滤波器的7.4V PVCC时,静态电流通常为16mA,是我们测量值的一半。

数据表的上一修订版是2015年1月,我不知道后续修订中的数字是否已更改。

数据表中没有关于最大值的信息,但通常如果未提供信息,则在室温下,最大值比类型值高出约5 10 %。  

是否有人可以向我确认数据表值或向我指出正确的方向?

此致,  

Fran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    您使用的PWM频率是多少? PWM开关损耗高,开关频率高。 数据表中的空闲电流用于输入AMP设备的PVCC/AVCC引脚的电流。 需要排除主板上其他组件/部件(例如Biase电阻器,晶体管...)的电流假设。
    如您所述,数据表中没有显示空闲电流的最大值。 根据我个人以前的经验,某些部件的电流可能达到30mA左右。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shawn Zheng的快速响应,  

    PWM频率设置为400kHz,增益设置为20dB。 评估板上没有任何附加内容。 我看不出是什么需要额外的16mA,但如果根据您之前的经验,获得30mA左右的值并不罕见,那么我想它没有什么问题。  

    此致,  

    Francisco J. Toledo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    感谢您的更新。 如果卸下输出引脚上的上拉/下拉电阻器,Q1晶体管和缓冲器,EVM上的空闲电流可能会更低。
    此致,
    郑少文