This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:AVCC和放大器的连接;PVDD

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709212/tpa3111d1-connection-of-avcc-pvdd

部件号:TPA3111D1

尊敬的团队:

我们的客户使用TPA3111D1并注意到d/s中的一些不明确陈述:

1)针脚7或14处的100k电阻器?

  • 第15页上的原理图和第7.3 1节中的说明,说明在引脚14处使用100k电阻器。
  • 第3页上的表说明了如何在引脚7处使用电阻器

哪一个是正确的? 您能否提供有关两个针脚内部连接的一些背景信息? 是否有任何区别?

2)/SD与PVDD或AVCC的连接

/SD应连接到PVDD。 在内部结构图中,/SD连接到逻辑,我认为它是AVCC的一部分。 /SD连接到PVDD而不是AVCC的任何原因?

谢谢,致以诚挚的问候
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,
    很抱歉混淆了。 请将引脚7直接连接至AVCC Net,并通过一个100k欧姆电阻器将引脚14连接至AVCC Net,这意味着图17显示了正确的用法。
    您对SD针脚的理解正确。 但对于这部分,PVCC和AVCC实际上来自相同的网络(它们之间只有一个10欧姆电阻),因此它们的电压大致相同。 在PCB布局设计过程中使用PVCC更容易,但您也可以改用AVCC。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    非常感谢您的回答。
    您能否详细说明引脚7和14如何在内部连接? 从第3页的表中,我假设它是相同的网。 但似乎有不同之处吗?

    另外,请允许我向客户提出一个跟进问题:
    您是否有针脚处的ESD保护信息? 客户想知道在ESD脉冲情况下针脚的行为。 它是否为低电阻?

    谢谢,致以诚挚的问候
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,
    针脚7实际上是电源针脚,但针脚14不是-它是IO针脚。
    有关详细说明,请参阅本文档。www.ti.com/.../slua626.pdf
    此致,
    郑少文