This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:PCM1795

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732481/pcm1795-pcm1795

部件号:PCM1795
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

问题与参数"BPZ - 3.5 mA"相关

我不使用运算放大器,我通过低值电阻器或通用基座配置中的传输器感应输出电流。

对于感应电阻器,我总是测量3.36 mA。

对于晶体管,我测量-4.66mA。

如何实现? 我已经阅读过几次数据表,寻找可以解释此行为的内容,但我无法理解。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Angelo,

    您认为您可以分享一个原理图吗? 我不太了解您的输出配置。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    这是一个示例电路,只是为了解释我的问题。

    输出引脚26处R1的情况:相对于AGND,我必须在"to_Amp_Stage "点读取350mV。 我读的是336mV。

    对于R2,Q1输出引脚18处:流过 电阻器R2的电流必须等于数据表中所述的3.5mA电流(如果忽略IB)。 I读数为4.66mA

    考虑后一个电路是真实电路的简化版本:晶体管Q1的基座连接电压,使发射器达到AGND电位。

    为什么会出现这种情况?

    谢谢你

    Angelo Adamo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Angelo,

    我不知道您为什么看到这种行为,因为您的简化电路看起来不错。 您可以验证DAC输出引脚(引脚18)上的电压。 请注意,大多数IC的引脚上都有ESD二极管,因此如果引脚被强制置于0V以下,则可能是从GND获取电流。 您也可以分享您的实际电路,我们也可以看看。 否则,我还会进行彻底的目视检查,以确保不存在助焊剂或焊料问题。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    感谢您的回答。

    这是一个更逼真的电路图:

    它代表一个不使用运算放大器的I/V转换器;简单,线性,根本没有反馈。

    D1上的压降补偿b-e电压降:I在引脚18处读取的电压为+48mV。 在使用相同电路的针脚26处也会发生同样的情况,电压为+49mV。

    我有几个像这样的项目,都显示了相同的问题。

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R2,R3和-VDC的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDC =-5V,R3 = 47k,R2 = 374R。 从Q1的收集器到AGND还有一个768R的电阻器;其作用是将收集器电压稳定在1/2 VDC。 如果您计算调节电路的电流和电压,您会发现集电极处的电压必须等于-2.5V,而我读取的电压为-2.19V。 这会导致输出中产生的电流为4.66mA,而不是3.5mA。
    以上所有内容都揭示了电路的整个原理。 如果你愿意,我还可以给你一些公式来调节它的操作。

    谢谢你。
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angelo,

    我在显示您的输出阶段时遇到问题。  在768Ω Ω 和374Ω Ω 电阻器和-5V之间是否有额外的电流流动?  

      

    我已将TINA-TI电路附加为well.e2e.ti.com/.../PCM-Output-IV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    很抱歉,原理图不正确,二极管应该反向:阳极必须连接到AGND,而不是阴极。

    不管怎样,我附上了正确的TINA-TI文件,其中添加了同类型Q1的附加PNP晶体管,而不是二极管。

    如果进行直流分析,并且电流发生器发出的电流为3.5mA,则VF2点处的电压为-2.49V,并且一切正常工作。

    如果将电流设置为4.66mA,则VF2点处的电压将变为-2.2V。 您可以验证是否也执行简单的电流/电压计算。 这是我的赛道上出现的情况,我在你们的帮助下尝试了解原因。

    Angelo

    这是文件: https://drive.google.com/file/d/1_Cs5tYWwxzFAyA9eBYy7C3vkctuO0lJh/view?usp=sharing 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,

    首先,我确认设备已正确通电,然后我认为下一步最好是测量输出的实际电流。 我没有看到PCM1795有任何问题,它会提供额外的电流,但如果部件偏置错误,则输出上的ESD二极管可能会产生一些电流。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    组件已正确通电,因此可以正常工作,音质出色。
    我通过数字电压表测量电流;我将其用作20mA刻度电流表,并将其直接连接在输出和AGND之间。 测得的电流I为3.36mA,而不是3.5mA。
    有问题的输出是浮动的,我可以执行测量。

    如果所述电路连接到输出,如何使用仪器测量电流? 我只能描述一下,我想我在之前的电子邮件附件中所附的模拟演示了这一点。

    确保电路正确极化。 有数十种器件工作正常,但其输出电流不确定。

    另一方面,如果额外的电流是由ESD保护二极管造成的,则其值在一个输出和另一个输出之间,在一个器件和另一个器件之间会有很大的差异。 相反,电路的行为完全相同。

    我认为,向前迈出一步的唯一办法是将电路作为一种方案,如果它对你来说不是太苛刻的话。 对电路进行了完整描述,所有(少数)部件都有一个值。

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    你对我有新消息吗?

    此致

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Angelo,

    我认为我不太可能建立到您的精确电路,但一个好的测试是通过在输出引脚和Q1之间插入一个精确的仪表来确认IOUT电流。 然后,在仪表仍然连接的情况下,将仪表的Q1侧短接至接地。 如果电流发生变化,那么我们可以非常自信地认为输出级存在一些电路问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    很抱歉,您的要求几乎是不可能的。 晶体管封装在TSSOP6中:其主体测量为1.2 mm x 2.2 mm ,引脚间的pich为0.65 mm。 我不可能从印刷电路板上提起插针,否则会有损坏所有东西的风险。 从pcm1795端开始是相同的:引脚间距是0.65 mm。

    不管怎样,我给你们提供了有关实际输出电流测量值的信息,电流表设置为20mA满刻度,并将其连接在引脚和AGND之间:I测量的值是3.35mA,而不是3.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Angelo,

    您是否有任何新的发展? 您认为您是否可以分享PCM部分的原理图? 除了连接到VCOM引脚的盖子外,您是否还有其他东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Angelo,

    我想指出,偏置电流可能会受到Iref,VCOML和VCOMR引脚的影响。 我认为您应该验证这些针脚上是否有推荐的电阻器和盖子。 此外,您还可以查找这些引脚上的潜在构建问题-焊接桥,过量助焊剂,干/冷焊接接头。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul。

    这是PCM1795电路的示意图。 连接到IOUTxx引脚的I/V电路就是我在前面的消息中向您展示的。 TINA-TI模型完全代表我使用的电路。

    图中的电容器C32是一对22uF并联,因此总容量为44uF,而不是报告的22uF。