This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS1020B:如何停止ACS1020BPFB与ACEV-1BEVM上的AIC3100之间的I2S通信

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709042/tas1020b-how-to-stop-i2s-communicating-between-tas1020bpfb-and-aic3100-on-acev-1bevm

部件号:TAS1020B

大家好,

我的客户使用ACEV-1B EVM,他希望使用自己的电路板来构建I2S通信,而不是使用TAS1020BPFB。

客户发现TAS1020BPFB 干扰 了MCLK,BCLK,WCLK信号,导致在使用HIS时通信不起作用。

客户将I2S_ENABLE拉至高,但仍无法正常工作。

请提供一些有关建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Betty,

    不幸的是,在ACEV-1BEVM上,如果不对电路板进行返工,就无法隔离TAS1020B I²S信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师