This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770数据表,图37。 "差分到单端过滤器"

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, LM7372, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708813/tas2770-tas2770-datasheet-figure-37-differential-to-single-ended-filter

部件号:TAS2770
线程中讨论的其他部件: LM7372LM6172

你(们)好  

在阅读TAS2770的数据表时 ,您参考了用于所有典型特性测量的差分至单端过滤器。  您是否有关于此滤波器的更多信息,例如您会推荐哪些放大器。

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您可以使用LM7372和LM6172,因为它们具有低噪声和高转换率。 请记住,使用的电阻器必须使用匹配良好的电阻器。
    滤波器的主要优点是将信号从差分转换为单端。 因此,不再存在任何不匹配,更容易测量纯粹的性能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息Jos é

    这两个放大器都很棒!

    -Jeff