This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:音频放大器寄存器设置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709060/tas2505-audio-amp-register-setting

部件号:TAS2505
主题中讨论的其他部件:TAS2521,

您好:

我想检查TAS2505/TAS2521示2521示例代码中的脚本设置

# SPK OSCP enabled,OCP Degltich=4,OTP enabled,OTP Deglich=5

W 30 52 00

我在寄存器映射中找不到0x52的含义。  

我们的客户使用此代码并将其从00更改为FF -->(关闭OCP,OTP功能?)

此脚本的含义是什么? 或者在参考指南中的何处可以找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新应用程序

    TAS2505作为音频源,频率采样率:44.1kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    寄存器0x52被列为保留,应写入所有0。
    示例脚本代码中的该行可能是从另一个设备引用中提取的。 请按照设备参考指南中的说明,输入0以注册0x52。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器