This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:发出蜂鸣声

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730734/tlv320aic3111-beep-generation

部件号:TLV320AIC3111

我想使用TI TLV320AIC3111生成蜂鸣声。 使用我当前的编解码器设置,我只需单击一下(几乎听不到扬声器的声音)。

我正在附加一些我已经尝试过的配置。

请帮我解决一个会增加蜂鸣声的脚本(如警报beep.e2e.ti.com/.../CODEC_5F00_1.txte2e.ti.com/.../CODEC_5F00_3.txte2e.ti.com/.../CODEC_5F00_2.txt)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热情,

    很抱歉,您遇到了一些困难。 我确信我们可以帮助您解决问题。 我只想问您几个问题

    1.您的FS是什么? 从脚本3看,您的FS似乎是8k,您能否确认我的假设是正确的?

    2.您使用的是EVM还是自己的设计?

    3.您的目标蜂鸣频率和蜂鸣长度是多少?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:

    1.FS = 48 kHz

    2.我使用自己的设计。

    3.蜂鸣频率= 1 kHz,蜂鸣长度= 1.77万h (突发长度= 2秒)

    非常感谢您的帮助!

    谢谢你。
    热情
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    1.FS = 48 kHz

    2.我使用自己的设计。

    3.蜂鸣频率= 1 kHz,蜂鸣长度= 1.77万h (突发长度= 2秒)

    非常感谢您的帮助!

    谢谢你。
    热情

    [/引述]尊敬的Steve,我仍在寻找解决方案。 如果您能尽快了解这一点,那就太好了。

    谢谢你。

    热情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热情,

    这与数据表第59页上的数据表示例相同的FS和蜂鸣频率。 唯一的区别是您已经计算过的蜂鸣声长度。

    您是否为编解码器提供I2S时钟? DSP需要至少短暂地接收I2S时钟,以产生蜂鸣声。

    ----------------

    #蜂鸣音量和长度系数:
    W 30 47 02 02 01 77 00

    正弦系数#
    W 30 4C 10 B5

    #余弦系数
    W 30 4E 7E E8

    #激活蜂鸣器
    W 30 47 82.


    此致,
    -Steve Wilson