This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TAS2559:支持32KHz采样率的智能放大器选择建议

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TINA-TI, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704559/tina-spice-tas2559-smart-amp-selection-recommendations-that-support-32khz-sampling-rates

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TMS320C6748

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好:

我们在一个设计中使用了tas2559。 客户要求采样速率应设置为32KHz。 但 我发现2559只能支持16KHz,44.1kHz和48kHz的采样率 ,我们连接了PP3。

如果我坚持采样率为32KHz,是否有其他智能放大器可供选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoyu,

    我将与软件团队一起查看此内容,并将在星期三回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoyu,

    我已经联系了软件团队,似乎有一种方法可以配置TAS2559的采样范围为32KHz。 我很快就会收到这些信息。 同时,您能否向我提供有关您申请的更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个‘s阵列麦克风项目。

    该算法基于 TMS320C6748。2559驱动扬声器,我们将在稍后更改扬声器的腔室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道玉

    您使用的是EVM还是客户系统中的TAS2559? 如果芯片位于客户的系统中,则设备应能够在32KHz的采样频率下工作。
    您能否提供更多详细信息,说明您在哪里遇到了采样频率问题?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢,我解决了这个问题,现在我将算法调整为48kHz