This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110EVM-U:Raspberry Pi的I2S输入

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708822/tlv320aic3110evm-u-i2s-input-from-raspberry-pi

部件号:TLV320AIC3110EVM-U

您好,

我正在尝试让此评估板与Raspberry Pi的I2S PCM输出配合使用。 我似乎能够从Raspberry Pi生成编解码器的BCLK,WCLK和DIN。 但是,当我连接它们时,声音输出非常失真。 评估板似乎正在输出BCLK和WCLK,而Raspberry Pi也在尝试输出它们。  

是否有任何方法在没有争议的情况下将WCLK和BCLK输入评估板?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    很遗憾,在设计tlv320AIC3110EVM-U时并未考虑外部I2S源。 如果您的aic3111evm具有外部I2S输入且几乎与aic3110相同,但它具有可编程miniDSP。

    此致,
    -Steve Wilson