This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:EnergySense功能

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708817/pcm1860-energysense-functionality

部件号:PCM1860

除了数据表之外,是否还有任何有关EnergySense功能的文档,尤其是PCM1860 (硬件控制)的文档?  

我们的理解是,为了使PCM1860产生中断,设备必须通电,但处于休眠模式,其中I2S接口(BCK和LRCK)处于非活动状态。 一旦EnergySense功能检测到输入信号,它就会触发中断,中断将持续触发,直到处理器激活I2S接口。 一旦BCK和LRCK激活(超出睡眠模式), PCM1860将停止生成输入,对吗? 我们还想验证只要I2S总线处于活动状态,EnergySense功能就不会激活且不会产生中断。

请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jatan,

    遗憾的是,我们没有关于PCM186x系列硬件控制部件的通电功能的特定文档。

    您的理解正确,一旦PCM1860进入睡眠模式(移除I²S时钟),将启用通电并监控输入。 当检测到输入信号时,设备将定期为主机触发中断,直到提供时钟。 一旦提供了时钟,设备将进入活动模式,并且通电将处于非活动状态。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师