This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:从哪里可以获得纯路径控制台的*.PPC文件

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708828/tas5754m-where-i-can-get-the-ppc-files-for-pure-path-console

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件: TAS5760XXEVM

在哪里可以获得纯路径控制台的*.pPC文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry,

    您需要文件用于哪些设备? 它们需要通过我们的MySecureSoftware系统获得批准。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些设备是TAS5754M和TAS5760
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    我看到您已经可以访问MySecureSoftware中的PurePath控制台套件。

    基本上,您需要使用PPC1 (PurePath Console 1)与TAS5760xxEVM和PPC2 (PurePath Console 1)配合使用TAS5754MDACEVM。

    Andy