This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102-Q1:支持的采样率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1, PCM1789-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708722/pcm5102-q1-supported-sample-rate

部件号:PCM5102-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1753-Q1PCM1789-Q1

尊敬的各位:

我的AA中的一个将使用 采样速率FS=20.5KHz,但在3线 和4线模式下都不允许。

是否有任何其它汽车音频DAC支持此 采样率 ?

此外,在第9.3 .5.2 段中,设备支持时钟速率的4 % 容差。 3线和4线配置都是这样吗?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    PCM1753-Q1和PCM1789-Q1都支持4线配置中的此采样率。

    关于时钟容差,是的,这两种配置都有。 由于PCM510xA是硬件控制器件,因此必须自动检测输入时钟,以便为充电泵,DSP和DAC时钟配置其各种时钟树。 4 % 容差实际上是自动检测限制。

    谢谢!
    保罗