This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:静音方式

Guru**** 2513545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708627/lm4766-the-way-to-mute

部件号:LM4766

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LM4766,对静音功能有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

根据数据表P.14静音模式部分
www.ti.com/.../lm4766.pdf

LM 4766的静音功能允许用户通过从设备上的每个静音引脚中抽取超过0.5 mA的mA来将进入放大器的音乐静音。

如典型应用电路中所示,可实现此目的,在该电路中,参考您的负电源电压选择电阻器RM,并与开关一起使用。

开关打开时,切断引脚6或11至- V形的电流,从而使LM 4766进入静音模式。

我认为这种说法似乎有矛盾之处。

哪一 个是正确的①或②?

① LM4766的静音功能允许用户将进入放大器的音乐静音,方法是从设备上的每个静音针脚(我想是6针,11针脚)中抽取超过0.5 mA的电流。

②开关从打开位置切断引脚6或11至-V形的电流,从而使LM4766进入静音模式。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,
    我对数据表中的混淆进行了归类。 当超过0.5mA的电流通过每个静音引脚上的电阻器RM时,放大器将退出静音模式。 请参阅数据表中的图33。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我了解当静音引脚的电流超过0.5mA时,放大器将进入静音模式。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一