This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:TLV320AIC1106选择LINSEL Pull HIGH,无声音问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106, TLV320AIC23B, TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732445/tlv320aic1106-tlv320aic1106-select-linsel-pull-high-no-sound-issue

部件号:TLV320AIC1106
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC23BTLV320AIC3101

尊敬的:


我们的客户机设计TLV320AIC1106和MC8090( 3G Modle)可以正常工作,但 MC8090已停产。


因此我们 改变了Air Prime WP8548( 3G Modle)线性模式 音频声音 不清晰有背景噪声,选择8位u-law模式没有声音。

对具有 相同TLV320AIC1106规范但可以支持16位线性的其它音频代码有任何建议。

示意图:

e2e.ti.com/.../3G-Audio-PCM-SCHEMATIC.pdf

如果有,请通知我。


谢谢!


此致,


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    有许多编解码器具有相似的规格,但不准确,引脚输出也将不同。

    1. TLV320AIC23B -这是另一个简单的编解码器,但它不受硬件控制,需要I2C才能对其进行编程。耳机输出支持最小32欧姆
    2. TLV320AIC3101 -此器件更加灵活。并且具有更多的输入/输出。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve

    TLV320AIC1106我们发现可以支持13L和8u定律模式 ,我们的客户使用的PCM接口低于规格,是否可行?

    如有任何建议,请告知我。

    谢谢!

    此致,

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    您能解释一下卷填充位吗?
    TI的所有最新(2003年至今)音频编解码器将使用2的补码数据。要明确的是,这是所有PCM数据,而不是PDM。

    此致,
    -Steve Wilson