This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:Spike保护的影响

Guru**** 2534130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708508/lm3886-influence-of-spike-protection

部件号:LM3886

尊敬的专家:

我的客户正在评估LM3886,有一个问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

在我们的评估中,Spike保护每隔几分钟发生一次。

LM3886TF在使用峰值保护时(如本例中所示),是否会损坏内部电路并缩短使用寿命?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,新一山,
    SPIKE功能用于保护AMP设备不受OV/UV/OC/OT损坏。 请改进系统设计以尽可能避免这些问题(OVO.OC...),否则可能会因设备上的长期重复压力而影响设备的可靠性。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我知道,峰值保护在过压情况下有效。

    我将与客户分享您的建议,并让他重新考虑设计。

    如果他还有其他问题,我再向你咨询。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一