This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:注册地图

Guru**** 2434500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1863, PCM1862, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708291/pcm1862-register-map

部件号:PCM1862
在Thread (线程)中讨论的其他部件:PCM1865PCM1863PCM1864

您好,

最新的数据表中提到了PCM1862,PCM1863,PCM1864和PCM1865的所有寄存器,然后不清楚可用作PCM1862的寄存器映射。
那么,请您只向我提供PCM1862的注册地图吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    PCM186x系列音频ADC的所有设备共享相同的寄存器映射,但对于具有两个通道的设备(如PCM1862和PCM1863),某些寄存器不可用,不应访问。 寄存器映射上有一个注释,仅适用于PCM1864和PCM1865的寄存器有一个注释:"仅4通道设备",因此在使用PCM1862和PCM1863时不应访问这些寄存器。

    我们没有用于双通道设备的特定注册映射。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a   
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我理解并将使用以下关键字进行搜索和调查。

    <Keywords>
    -4通道设备
    -仅限PCM186x
    -仅限设备
    - CH3
    - CH4

    此致,
    加藤