This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:PurePath Studio安装问题:"1152:提取到临时位置时出错"

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728126/tlv320aic3262-purepath-studio-installation-issue-1152-error-extracting-to-the-temporary-location

部件号:TLV320AIC3262

我遇到了同样的问题,如何解决它! ! ! 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。  

    很遗憾听到PPS安装出现问题。 此错误之前已通知,有时与安装程序在下载过程中损坏有关。 我们已经看到使用不同网络下载文件可以解决问题的情况。 您可以尝试一下吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了PPS,有3个不同的网络,并尝试在5个不同的计算机上安装,但都不工作,报告了相同的错误。
    错误1152,或读取设置初始化文件时出错。
    现在我猜这可能是因为系统Win7或安装文件中有一些错误。
    谢谢
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉您遇到的问题;该软件应该与Win7兼容,并且在多种情况下使用不同的网络可以解决问题。 请将您的电子邮件地址发送给我一封私人e2e邮件,以便我可以指向外部来源进行下载。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址:zy141.7307万@buaa.edu.cn

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我已向您发送了一封带有安装程序链接的内部邮件,请从此处下载PPS,并告知我们您是否能够安装该软件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!
    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    尝试下载多个网络(LAN,WiFi,4G)后,安装程序出现相同问题,每个网络都有相同的问题。

    是否可以获得相同的下载链接?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请向我发送E2E友谊请求并分享您的电子邮件地址,以便我向您发送链接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,效果很好!