This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:双TLV320ADC3101使用相同的I2S并支持四个D-MIC

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708344/tlv320adc3101-dual-tlv320adc3101-use-same-i2s-and-support-four-d-mic

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

有两个问题,请提供帮助。

1.我们可以将相同的I2S用于两个TLV320ADC3101,并支持D-MIC*4吗?

2.我们可以使用一个TLV320ADC3101来支持D-MIC*2+ A-MIC*2吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    两个ADC3101s可以与相同的数字音频总线一起使用,从四个麦克风(可以是模拟或数字)捕获音频内容。 为了实现这一点,数字音频接口的格式应更改为TDM,后者支持多通道应用。 I²S Ω 格式最多支持两个通道。

    ADC3101是立体声ADC,因此它支持从两个信道同时进行数据记录,单个设备不能同时支持2个模拟和2个数字麦克风操作, 但可以同时连接到这两个接口,并选择与寄存器配置一起使用的接口。

    我建议您参考 SLAA508 和 SLAA301 应用手册,以了解多设备配置。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师