This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:使用PurePath Console 3调整TAS2552

Guru**** 2511475 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2555, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708058/tas2552-using-purepath-console-3-to-tune-tas2552

部件号:TAS2552
主题中讨论的其他部件: TAS2555TAS2560

是否可以按照本用户指南中所示使用PPC3调整TAS2552? 如果没有,我们是否有任何软件来调整TAS2552?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    遗憾的是,PPC3上仅支持TAS2555之后的SmartAmps。
    TAS2552通过使用GUI进行控制,GUI可从其产品文件夹 www.ti.com/.../slac655下载

    此外,TAS2552仅具有IV SENSE功能,但没有扬声器保护算法的嵌入式处理;您可以将TAS2552与TAS2560进行比较。 您是否打算在主机处理器上执行算法?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器