This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, SRC4392, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708140/pcm9211-pcm9211

部件号:PCM9211
线程中讨论的其他部件: SRC4392SRC4382

尊敬的先生:

只是想确认PCM9211是否为SPDIF输入提供采样速率转换器。

例如,如果SPDIF输入信号是96kHz采样率,它是否可以转换为固定的48kHz输出。

我知道PCM9211 ADC可以设置输出的采样率,但是SPDIF (DIR/DIT)又怎么样?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    就PCM9211而言,除了集成ADC块之外,它还具有DIR/DIT块。 DIR/DIT块仅提供数字接口RX和TX的功能,不执行任何采样速率转换。

    如果给定应用程序需要SRC,我认为Combo SRC (SRC4382)或高端Combo SRC (SRC4392)。  SRC43xx是双通道异步采样率转换器(SRC),带有集成数字音频接口接收器(DIR)和传输器(DIT)。 与PCM9211相比,唯一缺少的块是集成ADC,但您可以根据应用要求进行上采样或下采样。

    希望这能澄清您的疑问。 谢谢。

    此致,
    Ravi