This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:关机程序的重要性如何? 我们的大多数客户只需'拔出插头'。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730385/tas5760md-how-important-is-the-shutdown-procedure-most-of-our-customers-just-pull-the-plug

部件号:TAS5760MD
主题中讨论的其他部件:TAS5760M

数据表中说:

拉SPK_SLEEP上限

拉动SPK_SD低电平

然后,时钟可以停止,电源也可以关闭。

我们的游戏中没有电源按钮。

关闭开关与拔插塞相同。

我们对TPA3116感到满意,但我们的DAC已停产...

谢谢,Dave O

www.chicago-gaming.com
daveo@chicago-gaming.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    我是你们游戏的忠实粉丝,谢谢你们!

    这不会影响设备安全,这些建议主要是为了防止在正常关闭设备时弹出和单击输出。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在HW模式下的TAS5760M (32引脚)上,FRQ/SDA是否在开机时锁定?
    我尝试在HW模式下将其用于某些游戏,在SW模式下用于较新的游戏,我们不需要两个不同的PCB。
    越少越好。
    谢谢! Dave O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    让我问一下FREQ/SDA引脚。

    您是否可以在跳线选项中添加焊料,然后在PCB装配上进行一次配置?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

    FREQ/SDA销在启动时锁定。 也就是说,您可以使用下表并提供电阻器选项,用于将增益引脚都拉高或低,以便可以配置增益以及允许软件模式:

    在硬件控制模式下(上表的前三行),FREQ/SDA引脚仅控制选择8*FS还是16*FS,再次使用Pull high (高)或low (低)选项。 在软件模式下,引脚成为I2C的SDA。

    此致,

    -Adam