This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:在单声道输出的情况下

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708084/tpa3110d2-in-case-of-monaural-output

部件号:TPA3110D2

大家好

您是否介意询问TPA3110D2?

<问题1>
TPA 3110D2不能使用单端单声道输出。
正确吗?


如果使用BTL进行单声道输出,噪声是否会比立体声输出增加?
如果我们使用单声道输出和BTL,我们应该注意哪些方面?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!
    TPA3110D2不支持单端输出模式。 在单端输出模式中,输出功率范围仅为差分输出模式的1/4。 此外,差分模式提供了更好的常见噪声抑制,正如您所知。 最重要的是,如果在单端输出模式下使用TPA3110D2,则杂音可能会非常大。 请检查TPA312xD2系列设备,它们内部有专用块,可解决流行噪音问题并非常好地支持单端输出模式。
    此致,
    郑少文