This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:数据表声称支持192kHz,但tLRCP最小值为10us (100kHz),而不是5.2.0833万us (192kHz)。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707555/pcm1863-datasheet-claims-192khz-supported-but-tlrcp-minimum-is-10us-100khz-not-5-20833us-192khz

部件号:PCM1863
虽然数据表( www.ti.com/.../slas831d.pdf )在第一页(以及许多其他)上声称支持192kHz,但表7.11 和7.12 显示tLRCP ( LR时钟周期)的最小值为10微秒,这意味着最大采样频率为100kHz,而不是192kHz (对于192kHz,tLRCP最小值需要为5.2.0833万us)。
由于数据表中的多个位置显示192kHz的配置,包括您需要的所有PLL设置,因此可以假定它专门用于在所有ADC上支持192kHz。
也许最令人不安的是 ,最大192kHz采样率仅在第13页的性能表中为辅助ADC指定。  两个主要ADC的最大采样速率显然未列出,这些ADC的所有参数均在FS = 48kHz时给出。

假设数据表中没有重大错误,这似乎意味着只有辅助ADC能够在192kHz的频率下工作,我们可以将数据输出的最大速率在100kHz的频率下采样。  

但是,我希望使用24位和192kHz的2个主ADC,并将它们从I2S总线中发运。  这真的有可能吗?  还是仅支持192kHz的辅助ADC?  如果是,2个主要ADC的最大采样率是多少?

我希望表7.11 和7.12 中的tLRCP 10us限制是一个错误,并且主要ADC确实支持192kHz,但迄今为止,我尚未在TI 网站上找到任何明确的数据来明确澄清此信息。   
感谢你的帮助。