This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A -全刻度电压

Guru**** 2568645 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739431/pcm1803a-pcm1803a---full-scale-voltag

部件号:PCM1803A
在“线程:PCM1803”中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士:

在DEM-DAI1803EV示意图中,PCM1803的VREF2连接到VCC,但数据表只是讨论去耦合。

那么,是否有必要将其连接到VCC?

是否可以将其连接到外部电压参考(例如 请参阅02)以获得更高的准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Reza,

    欢迎使用e2e。 我将查看您提到的SCH,并确认VREF2的最佳推荐选项。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    非常感谢,

    此致,

    礼萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    礼萨,
    很抱歉耽误你的时间。 VREF2和AGND之间的差分电压设置模拟输入满刻度范围。 我们重新评价0.1 µF陶瓷
    µF电容器和10 µ A电解电容器在VREF2和AGND之间。 请确保它们位于VREF2引脚附近,以减少ADC参考上的错误。

    此致,谢谢!
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ravi

    感谢您的回答。

    此致,
    礼萨