This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:IC已烧坏

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749951/tas5630b-ic-burned-out

部件号:TAS5630B

海防

我在D类放大器电路上使用TAS5630B芯片,只要电路上施加负载,IC就会烧坏。我使用50V/2.5AMPS适配器作为输入电源。 我能知道这是什么问题吗? 我能知道建议的电源规格是什么吗?

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad。
    许多原因可能导致AMP设备损坏。 您是否测量了适配器的输出电压? 它应始终处于推荐的PVDD工作电压范围内。 如果可能,还请向我们展示SCH。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海肖恩

    是的,我测量过适配器的输出电压,它大约为50V,并且我在数据表中检查了PVDD建议的工作电压范围,它大约为25V-50V。我使用的是4欧姆50W扬声器和8欧姆100W扬声器。 我能知道原因是什么吗?

    谢谢,此致,
    普拉萨德。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad:

    根据过去的经验,如果设备能够打开,但一旦电源通过负载驱动,设备就会出现故障,则可能是电压过高的情况。 设备可以在过压电源的情况下临时空闲运行,但一旦驱动电源,电路就会过压并出现故障。

    对于任何其他可能的原因,都需要更多信息,例如原理图,扬声器连接图或更详细的解释"施加负载时"的含义。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS5630BEVM.pdfHai

    我附上了作为参考的示意图。请查看

    谢谢,此致,

    普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Justin,

    他们是否对此问题有任何更新?

    谢谢,此致,
    普拉萨德。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad:

    您发布的链接是EVM用户指南,这不能帮助我在您的主板上调试问题。 您能否发送您的示意图?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Justin,

    我在下面附上了我的示意图文件。 请检查一次并告诉我问题出在哪里?

    谢谢,此致,

    普拉萨德。

    e2e.ti.com/.../Amplifier-Rev1.1_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad:

    请您回答以下问题:
    -交换机出现故障时,将采用什么设置?
    -负载阻抗?
    -发生故障时是否要跨负载供电?
    -在负载间播放音频之前或之后是否发生故障?
    -是两个通道都失败还是只有一个通道失败?
    -这是在每个零件上发生还是仅在一定数量的零件上发生?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad:
    我将在论坛中结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。
    此致,
    郑少文