This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1807:PCM1807能否用于制造分贝计?

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750966/pcm1807-can-pcm1807-be-used-to-build-a-decibel-meter

部件号:PCM1807

我的客户有一个模拟麦克风,

他们还需要TI的一些产品来构建一个分贝计来监控环境噪音并将数据上载 到他们的云中。

TI是否有构建分贝计的方案?

例如,是否可以使用autdico ADC PCM1807来执行此操作?

或者我们可以使用普通的ADC和MCU来实现它吗?

等待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道分贝计的参考设计,但会向内部查询,看看我们是否有任何接近的地方。

    就应用程序的特定部件而言,我希望向客户索取性能规格,以便我们可以从我们的转换器产品组合中推荐正确的部件...谢谢。


    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获得准确的SPL测量值的关键是完整的增益结构表征,从麦克风到ADC。 您需要一个具有已知灵敏度的已校准麦克风。 您需要已知的前置放大器增益。 您需要了解ADC的参考电压和输入范围。 由于PCM1807的引用是VCC的函数,除非您能够保证VCC的准确性,否则您将无法获得所需的结果。

    选择具有内置参考的转换器,该转换器具有该参考的正确规格,或者选择一个允许您正确进行高质量外部参考的转换器。