This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:用于2.1 的TAS5825

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745173/tas5825m-tas5825-for-2-1

部件号:TAS5825M

尊敬的先生:

我为2.1 频道调谐TAS5825M,但发现低音扬声器看起来所有波段都打开(我设置了交叉频率=800Hz)。

PSL能否帮助您检查为什么低音扬声器不能正常工作?

e2e.ti.com/.../TAS5825_5F00_2_5F00_1.txt

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将.txt更改为.pppc3。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    我们正在对此进行调查,并将在稍后提供反馈。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的朋友们:

    是否有任何更新?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    很可能是错误配置了信号路径。

    当您在2.1 模式下操作时,低音扬声器的数据来自高音扬声器。  因此,首次配置2.1 模式时,低音扬声器的信号源来自高音扬声器。 但在您使用重置调谐或其他一些操作重新配置设备后,请执行一次。 将低音扬声器的信号源更改为与高音扬声器共享相同的信号源。

    以下脚本用于设置信号路径。

    来自PPCMB的#单声道设备I2S输入:低音扬声器和高音扬声器共享相同的输入源

    #w 44 0c 77

    #w 44 04 77

    来自立体声设备的#单声道设备I2S输入:低音扬声器的音频源来自

    W 44 0c 77

    W 44 04 F7

    因此,请  再次运行e2e.ti.com/.../Enable_5F00_USB_5F00_2.1mode.cfg。 简单地说,请再次运行以下命令。  

    W 44 0c 77

    W 44 04 F7

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位,

    我们的设置已经完成,请详细了解低音扬声器为何仍为全频段输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    问题是否已解决? 如果您需要任何帮助,请告知我们。
    此致,
    郑少文