This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:询问如何更改TAS5805输出极性

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749748/tas5805m-asking-for-how-to-change-the-tas5805-output-polarity

部件号:TAS5805M

大家好,
能否让我换用输出级极性? 能否在PPC3中显示脚本或如何控制?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott-San,

    请参阅 应用手册"TAS5805M工艺流程"第19页中提到的输出横条。

    TAS5805M工艺流程
    http://www.ti.com/lit/an/sloa263/sloa263.pdf

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    非常感谢您的回答。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San和Shawn,您好!

    我上周检查了横杆挡块。 我 不想交换左右声道。 设计需要 交换 左+和左-。

    我不知道如何才能实现交叉条形图。 请提供您的评论以了解详细信息。

    感谢你的帮助。

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott-San,

    输出横条选项卡的高级设置也具有AMP后EQ设置。

    也许您可以通过PPC设置反转L-ch输出极性,如下所示。 但我没有测试这一点。

    1.打开AMP Post EQ。

    2.关闭AMP EQ页面右上角的Gang Biquads复选框。

      左下侧可能不仅出现L-ch,还会出现R-ch Biquad Setting (R-ch双四联设置)选项卡。

    4.打开L和R双轮。

    5.将两个双格滤波器类型都设置为自定义。

    6.设定系数如下。

    L-ch:B0=1,B1=0,B2=0,A1=0,A2=0

    R-ch:B0=1,B1=0,B2=0,A1=0,A2=0

    7.单击两个应用按钮。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,您好!
    感谢你的帮助。 我明天会核实这一点。

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    我要结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。
    此致,
    郑少文