This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:需要优化传导发射性能

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741193/tpa3251-need-to-optimize-the-conduction-emission-performance

部件号:TPA3251

您好,TI团队

 我们设计了一个放大器bu TPA3251,原理图和PCB文件附在下面。我们 设置了Fpwm 450KHz,此时传导发射不能通过。设置Fpwm 500kHz时,CE不能以相同的频率通过500K。 我们尝试了多种方法来优化性能,但结果并不令人满意。 因此需要您的帮助。

e2e.ti.com/.../M80W_5F00_BLUE_5F00_A5.Sch

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_M80W_2D00_01_2D00_A5.PCB

e2e.ti.com/.../2018.10.22.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在对此进行调查,稍后将会回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aggil:

    您是否能够将原因缩小到主板上的两个TPA3251设备之一? 您能否将一个设备设置为以600kHz运行,一个设置为以450kHz运行,看看两者是否都是问题? 我看到一个有PFFB,另一个没有。 如果执行失败,则需要执行多个步骤,就像大多数EMI情况一样。

    以下是在尝试改善传导排放时可进行的更改列表:

    • 将一个设备设为主设备,一个设为从属设备,这会将设备彼此相位设置为60度。 http://www.ti.com/lit/an/slaa787/slaa787.pdf 应用手册中对此进行了介绍。 这应有助于降低切换频率下的能量。
    • 接下来将降低LC滤波器切断 频率。 增加电感器或电容器会降低切断频率,这应会增加450kHz/500kHz开关的衰减。
    • 您还可以向PVDD线路添加滤波器,以便在音频带外添加额外的衰减。
    • 最后,影响最大,但最困难的是改进布局以优化回路电流。 我看到GND连接周围有一个GND禁止(PVDD连接旁边)。 我不知道为什么会出现这种情况,但我建议将其删除。 接下来,我将在任何输出迹线和PVDD (当前没有)之间添加接地,或者甚至扩大存在的GND pours。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin
    谢谢,我们已根据您的建议重新设计。我们将向您反馈结果。