This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:它可以运行#39;

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741194/tpa3221-it-can-t-work

部件号:TPA3221

您好,TI团队

   我们使用TPA3221设计手推式扬声器,但它无法工作,没有输出,我们找不到原因。您能帮您检查原理图和PCB吗?

e2e.ti.com/.../TPA3221-10_2D00_27.SCH

e2e.ti.com/.../TPA32.211万_2D00_27.PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在对此进行调查,稍后将与您进行讨论。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    我对该系统有两个问题:

    -静音输入是否正常偏高(3.3V)?
    -输出FET是切换的还是设备实际上没有任何输出?

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:
    您是否已解决问题? 我要在这里结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好
    感谢您的关注,我们将通过将静音引脚置于高水平来解决此问题。
    另外,我们正在优化接近10K频段的THD性能。