This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:转换DC值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736302/pcm3168a-converting-dc-values

部件号:PCM3168A
主题:PCM3168中讨论的其它部件

大家好,  

我想使用PCM3168编解码器来转换音频和控制直流信号。  我从数据表中看到,可以有选择地禁用每个通道上的输入高通滤波器,以便转换内部电压基准。 数据表还合理地建议为输入信号的交流耦合放置一个串联电容,因为此设备被认为是用于音频处理,在本应用案例中,我当然会省略,因为我需要一个直流耦合输入。

 我的问题是:数据表中没有指定的输入路径上是否存在任何"隐藏"系列电容或HPF,这会导致无法转换直流信号? 我非常肯定,我可以通过停用HPF来实现我的目标,但我想再次核实一下。

感谢你的帮助。

此致,

Alberto Gianelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,
    欢迎参加e2e论坛!

    我将通过与设计团队一起检查并在工作台上运行一些测试来了解输入信号路径。 我会在获得结果后向您提供最新信息,以便您获得答案。 谢谢!

    此致,
    Ravi