This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:VCC⁄Vdd电源作为Specificaion-1设备

Guru**** 2568645 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741450/pcm1803a-vcc-vdd-power-supplies-as-a-specificaion-1-device

部件号:PCM1803A
主题中讨论的其他部件: PCM1803TPS5.4308万

您好,

我们了解VCC和VDD之间的电压差必须在3.0 V内,因为PCM1803A是Specificaion -1设备。
但是,客户不能通过5 V电源(如DEM-DAI1802EVM电路)来驱动3.3V LDO。
他说,他可以为PCM1803电源电路选择两种方法。
1)具有EN引脚的5 V和3.3 V稳压器将由相同的EN信号控制。
2) 3.3 V调节器输出连接到5 V调节器的EN引脚。

哪种电源电路更好?
如果PCM1803A可以接受两个电源的延时,是什么?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio-san,您好!
    电源导轨稳定后,客户是否可以松开PWDN输入针脚?

    至于具体的时间滞后是可以接受的,我必须咨询设计团队,我们不是目前在该系列工作的设计师,可能需要一些时间。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-San,

    感谢您的回复。 抱歉,我撤回有关时间延迟的询问,因为我建议了一种遵循低于3.0 伏特规格的方法,如下所示。

    (1) 3.3V电源夹钳由硅二极管输出的5伏稳压器,用于小信号。
    目前,我们建议TPS5.4308万用作3.3V稳压器。 它的典型软启动时间为5毫秒。
    区分Q=CV为t
    dq/dt (=I)= C×dV/dt = 10e-6[F]×3.3 [V]/5e-3[秒]= 6.6e-3[A]
    该值显然在几乎小信号硅二极管的最大正向电流范围内。
    他已确认计划为PCM1803A使用的5V稳压器可在Hi-z期间对其输出施加外部电压负载

    (2) 3.3V和5V EN信号在如下电源序列中被分离。
    (2-1)通电顺序:3.3V稳压器打开。 等待3.3V稳定的时间,5V稳压器打开。
    (2-2)电源关闭顺序:5V稳压器关闭。 等待5V稳压器输出应小于3.0 伏的时间,3.3V稳压器关闭。

    我知道低于3.0 伏特的规格与PWDN引脚的逻辑电平无关。 因此,我没有问他如何控制PWDN引脚。

    此致,

    Akio Ito