This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:启用放大器时扬声器发出嘶嘶声,启用/禁用放大器时发出咔嗒声

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743719/tlv320aic3262-speaker-hissing-when-amplifier-enabled-clicking-sound-when-amplifier-enabling-disabling

部件号:TLV320AIC3262

当在AIC3262中启用放大器时,我们听到扬声器不断发出嘶嘶声。

禁用放大器时,没有嘶嘶声噪音。

此外,当放大器启用或禁用时,我们还会听到咔哒声。

以下是扬声器的示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    嘶嘶 声可能与不同的原因有关,因此了解什么是设备配置以及放大器本身的来源非常重要。 我假设您使用的流程与您之前分享的流程相同,您可以确认吗?

    咔嗒声可能与打开或关闭放大器的顺序有关,您能否共享用于打开和关闭放大器的寄存器写入?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,


    是的,即使在私人邮件中提供了最新的配置,Hiss也仍然存在。

    P1_R45_D0和P1_R45_D1是我们使用的寄存器。

    即使是静音也不足以阻止嘶嘶声! 即使放大器未连接到任何源(如Mal,LOL,MAR,Lor),我们也可以听到嘶嘶声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 ——对此有什么想法吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    很抱歉耽误你的时间。 这不是预期的行为,放大器的输出应在静音时关闭;这表明放大器内会产生某种噪音。 我将尝试使用EVM重现该问题。 您是否拥有正在获得的嘶嘶声的范围捕获?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego Melendez (411.7384万)-您是否已成功重现这两个问题,以及您是否为我们提供了任何建议的修复方法?

    问题1:启用放大器时,扬声器持续嘶嘶声。 禁用放大器时,嘶嘶声停止。 即使放大器未连接到任何音频源,也会出现嘶嘶声。

    问题2:禁用或启用放大器时,会发出较大的咔嗒声。

    我将尝试获取有关嘶嘶声和点击的范围捕获。 我们的电路非常简单,并提供了图表。 此外,我还通过私人消息向您发送了我们的配置。

    感谢您的帮助,我希望这一问题能尽快解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,您对之前报告的这两个问题有任何更新吗?

    问题1:启用放大器时,扬声器持续嘶嘶声。 禁用放大器时,嘶嘶声停止。 即使放大器未连接到任何音频源,也会出现嘶嘶声。

    问题2:禁用或启用放大器时,会发出较大的咔嗒声。

    我们的电路设计非常简单。 下图如下所示。 我们的设备配置副本已通过私人消息提供。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    很抱歉响应延迟,我 还无法在EVM中重现此问题,但将执行一些测试并尽快提供反馈。  

    此致,   

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师