This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:来自数据表的初始化代码与GUI生成的代码

Guru**** 2510565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751357/tas2560-initialization-code-from-datasheet-vs-gui-generated-code

部件号:TAS2560

你(们)好  

我的客户在音频集上设计了TAS2560,他们发现数据表中的初始化代码与EVM GUI中生成的代码之间存在差异。

您能否解释Excel工作表中以"红色"突出显示的代码的功能。 客户在使用从GUI.e2e.ti.com/.../Initial-Data-TAS2560-EVM.xlsx下载的代码时发现奇怪的行为

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    什么是奇怪的行为? 是否有噪音或没有音频?
    您是否还尝试将从GUI获得的值写入cfg格式? 使用cfg和h文件时的行为是否不同?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    观察到异常声音。 TAS2560即使在没有音频播放的情况下也会变热。
    客户尝试了两种格式,结果与上述相同。

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开氏

    您是否正在使用EVM? 如果没有,您能否共享原理图和整体系统特性,如时钟和采样频率,负载阻抗。
    如果您使用的是EVM,是否可以发送cfg文件以便我尝试在实验室中重新创建?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    它正在开发客户原型PCB。 他们会删除GUI生成的带有"meta..."的代码 (请参阅我之前的附件),TAS2560工作正常。

    采样率:44.1kHz

    时钟:11.2896MHz

    负载:4欧姆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开氏

    基于此,我建议继续从GUI生成的代码中删除"meta"内容。
    我将跟进此问题,并尝试在实验室中进行复制。 到目前为止,我无法让该器件在EVM上加热。
    如果遇到类似情况,我将对GUI进行必要的更改。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器