This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:将1.16 用于TAS5711

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751184/tas5711-use-ppc1-16-for-tas5711

部件号:TAS5711
主题中讨论的其他部件: TAS5731M,TAS5731

尊敬的各位先生:

我的客户询问我们如何使用TAS5711的1.16。

这就是为什么我将其与TAS 731M在功能方面进行比较,我认为我可以使用它。
这是否正确?

请告诉我是否有问题。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    haseebe-san,您好!
    请使用TAS57X1 GDE进行TAS5711评估/调整。 您可以在此处下载GUI exe文件: www.ti.com/.../TAS5711PHPEVM
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。

    为什么不能使用PPC?
    对于PPS,TAS 5711和TAS 5731使用相同的流程。
    请告诉我您不能使用它的原因。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    TAS5731M可以使用PPC 1.16。
    另一方面,在查看TAS57x1 GDE时,TAS5711/31可与相同的Flow一起使用。
    为什么在PCM5731M能够使用PPC 1.16 的情况下不能使用PCM5711?

    我的客户正在考虑2.1 ch.
    使用2.1ch时,如果使用cfg文件设置1.16 和2.1ch,则设置很简单。

    请告诉我为什么TAS 5711必须执行TAS 57 x 1 GDE而不是PPC 1.16。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    TAS5711和TAS5731M共享相同的数字芯片,它们之间的区别在于功率级芯片。 因此,基本上您可以对TAS5711和TAS5731使用相同的GUI。 但是1.16 很旧,我们的软件团队不再支持它。 这就是我们建议客户使用GDE GUI的原因。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我知道无法支持1.16。

    我还有一些问题。

    尝试使用TAS57x GDE和PPC 1.16 设计2.1 通道时

    下图中没有可调节均衡器路径。

    在这种情况下,是否有方法直接在GDE中输入系数?
    或者您是否可以更改GDE的流程?
    显然,我认为PPC 1.1 可以更容易。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    如果您想在GDE GUI中读/写EQ TAP寄存器,您可以进入以下路径:工具->I2C内存工具...->I2C,在这里读或写寄存器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复,很抱歉回复太晚。

    我知道如何使用I2C存储工具。

    但我也知道1.16 P387forTAS5731M易于使用。

    如果 TAS5731M和TAS5711的体系结构相同,我认为可以将1.16 用于TAS5711。

    实际上,相同的ProcessFlow用于TAS 57x1 GDE。

    请告诉我PPC 1.16 是否可用。

     此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    你可以这样做。 正如我前面所解释的那样,TAS5711和TAS5731实际上共享相同的数字芯片。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的回复。

    我理解这个

    我会向我的客户解释。

    此致,

    是。哈塞伯