This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:未使用的麦克风的未使用针脚连接

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741882/pcm2912a-unused-pin-connection-for-unused-microphone

部件号:PCM2912A

当PCM2912A不使用麦克风输入时 ,VIN:16针和 MBIAS:17针左开是否正常?  

顺便说一下,未使用的XTO:7引脚是否打开?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi,

    如果不使用麦克风输入,您可以让微偏引脚保持浮动。 对于模拟输入引脚,可以保持其浮动,也可以使用接地的盖子将其绑定。 如果为编解码器提供外部时钟,XTO应保持浮动。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣地亚哥-圣地亚哥

    感谢您的回复,

    很抱歉还有其他问题,请告诉我为什么保持打开状态没有问题。 (特别是输入端)
    内部电路是否有任何功能?
    (例如,断路检测和自动禁用电路等)
    或者,PCM2912A是否没有任何功能,外部信号(噪声)对电路的影响是否非常小?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    浮动连接检测没有特殊功能,外部信号噪声对编解码器的影响可忽略不计。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师