This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557放大器增益设置

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749682/tas2557-tas2557-amplifier-gain-settings

部件号:TAS2557

我将设计TAS2557以支持不同电流额定值的不同5V电源,以便我可以使用相同的H/W设计来支持具有较小参数更改的不同音频SPL。

我是否可以使用设备控制中的放大器增益来更改放大器输出功率以获得不同的SPL (具有相同的输入信号)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们的智能放大器设备的主要用途是根据I/V感应反馈和智能放大器算法调整(均衡)信号,以尽可能最大的SPL驱动扬声器。
    但是,在书籍0x00第0x00页寄存器0x06中有DAC增益设置。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:

    答:您的意思是,即使我更改了电源的电流额定值,我也不需要更改任何Smart Amp参数,TAS2557也可以自行调整为2W和3W输出吗?
    或者,您的意思是我仍然需要更改Book 0 Page 0 Regiater 0x06来更改输出级别吗?

    在智能放大器模式下,我们还注意到,在我们调整了4欧姆驱动器的智能放大器以获得1KHz的最大SPL后,当我们尝试使用4欧姆负载测量功率级别时,我们只获得0.65W (而不是我们预期的2-3W)。
    我们尝试更改DRC设置并禁用DRC,但这不会更改0.65W输出。
    当我们刚刚启用前馈保护时,我们可以在4欧姆负载上获得2W。
    但是,当我们比较同一个4欧姆驱动器的SPL时,2W设置的SPL比0.65W设置低。

    1,为什么会这样? 这是否是阻抗匹配问题。
    2.前馈保护的功能是什么? 我们是否应该启用它?
    3.为什么DRC似乎不能在智能放大器模式下工作。

    此致
    CK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK,

    总频率音频SPL与特定频率(如1kHz音调)输出功率不同。
    智能放大器算法调整均衡器,使扬声器沿可听频率产生高SPL,同时注意不要损坏扬声器。
    前馈保护是一种基于扬声器特征参数应用的算法,无需扬声器提供实时反馈(IV感应)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK,

    您还有其他问题吗? 我们是否可以认为此螺纹已闭合?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器