This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754TDBQRQ1

Guru**** 2563860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741776/pcm1754-pcm1754tdbqrq1

部件号:PCM1754

您好,

我们将以下电路用于音频部分,并使用 AS0.3608万MR-4-R 扬声器。 我们面临扬声器问题,但耳机不存在问题。

我们根据功率放大器规格选择了扬声器。

我们请您就此问题提供您的意见。

扬声器规格:


 

使用的电路:

此致,

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohini:

    您遇到了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    谢谢!

    问题是扬声器输出有噪音。

    这主要是由于扬声器的机械外壳造成的。

    因此,我们已经相应地改变了情况。

    现在没有噪音。

    此致,

    E.Rohini