This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:流行音乐

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749500/tpa2013d1-pop-noice

部件号:TPA2013D1
主题中讨论的其他部件: DRV135

initinal i有一个WL8731L音频编解码器。 之后我放置了推荐的线路输出滤波器C14,C15 / R31,R32 / R33,R34。
C16和C17是TPA2013D1中的线路输入的建议容量
使用R37和R38时,我将两个信号汇集在一起(单声道信号)。
如果我启动或关闭TPA2013D1,我会发出一个流行的噪音。

我测量了CIN+和CIN-,直至它们达到0.5V

CIN+= 7.6µS
Cin -= 820nS
由于我们有差分输入,这种差分是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许此屏幕使其更加清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    是的,两个输入之间的不匹配将是爆音的来源。
    为避免杂音,建议使用差分输入,同时尝试使用精密组件。 差分输入之间的阻抗不匹配可能会导致杂音。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ivan的回复。

    问题是,我不能使用此DAC的差分输入。 是否有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    您可以使用DRV135之类的方法将单端信号变为差分信号。
    或者,您可以尝试通过其他方法平衡输入阻抗(调整输入C和R值)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将1µFµF μ F (数据表)中的输入电容值减小到0.1 μ F,可消除打开安培时的杂音。如果关闭放大器,则杂音仍然存在,但我想我可以通过更好地平衡输入来解决此问题(如您所说)。

    之后,我将再次回复并将此线程标记为已解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    您是否对此有进一步的更新? 我们是否可以认为此螺纹已闭合?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器