This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.986万:噪音问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739455/lme49860-noise-issue

部件号:LME4.986万
主题中讨论的其他部件: LME4.972万

您好,

我们的客户面临LME4.986万的噪音问题。
然后,在比较无缺陷产品与相同多氯联苯的有缺陷产品的噪音特性时,差异约为9dB。
爆米花噪音是否可能是根本原因?
此外,能否使用自动测试设备准确测量和检测爆米花噪音?

此产品即将批量生产,请告诉我如何改进此问题?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的某些部件在制造后比其他部件差9dB,那么您可能会遇到ESD问题,这很可能也会导致现场故障率高于其他情况, 让负责ESD保护的人员检查所有机器的ESD,环境湿度是否正确等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russ-San,

    感谢您的及时回复。

    您是否经历过与ESD相关的特性降解?
    我怀疑爆米花噪音是根本原因。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在制造过程中发现ESD会导致问题,由于爆米花噪音与设备存在的缺陷量有关,我预计如果设备受到任何形式的电气过度应力,爆米花噪音都会增加。 我想你知道的唯一方法是在生产前测试设备,看看爆米花的噪音是否会增加,但我想这可能很困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russ-San,

    感谢您提供信息。

    我们被要求从客户处调查此根本原因,但我认为无法从具有降级特性的设备获取有用信息。
    那么,您能否告诉我如何在不测量噪音特性的情况下测量与ESD相关的特性降解?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您怀疑噪音部件是由ESD损坏引起的,TI可能会为您分析该部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russ-San,

    感谢您的快速响应。

    如果LME4.986万在双极过程中可能产生爆米花噪音,则无需调查根本原因。
    因此,我们想确认 ATE是否可以检测到爆米花噪音。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不清楚爆米花噪音问题是LM4.986万的固有问题还是组装过程中引发的问题,如果这是该设备的固有问题并且符合规格, 我想寻找它的最佳方式是使用具有低通滤波器的仪表放大器,然后设置一个阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    根据前面的讨论,很遗憾,爆米花噪音可能是LME4.986万和LME4.972万等双极设备的问题。
    此外,根据前面的讨论,设备可能需要在实际应用中进行筛选,可能Russ的评论也可以帮助您。

    您好,Russ:
    感谢您的意见。

    PD。 先前关于爆米花噪音的讨论: e2e.ti.com/.../149.8993万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russ-San和Ivan-San,

    感谢您的评论。

    我们将尝试通过测量增益为40dB的逆变器放大器来确认爆米花噪音是否是根本原因。
    因此,我们将与客户讨论此问题,并建议他自己在实际应用中筛选设备,但他不会信服。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    我正面临以下症状,因此如果LME4.986万可能被EOS损坏,是否有可能出现此症状?
    这是噪音增益的101倍。
    这种症状似乎可能是爆米花噪音。

    请您就这一问题向我提供建议吗?

    此致,
    加藤