This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6017A2:TPA6017A2-单端替代

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6017A2, TPA0212, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751470/tpa6017a2-tpa6017a2--single-ended-alternative

部件号:TPA6017A2
主题中讨论的其他部件: TPA0212TPA6138A2

您好,

我在设计中使用TPA6017A2,直到我意识到产品插入的线束具有单接地,因此需要单端音频。 在我的无限 天真中,我决定将IC的负端短接在地面上。 令人惊讶的是,这种情况很好,听起来也很好,但IC开始过热并进入热关闭状态。

不管怎样,是否有支持单端应用的TPA6017A2的直接替代产品? 我需要每个通道2W,最好是一些增益。

我已经开始了解TPA0212,但它的功能比我需要的还要多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Theodore,

    欢迎使用e2e。
    我假设您需要单端输入。 当您尝试将负极接线端子短接到GND时,是直接短路还是使用了电容器? 如果您没有使用电容器,您能否尝试添加这些电容器,并看到设备不发热?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    感谢您的回复! 音频输入是差分的,我需要放大器来输出单端。 当我将负极接线端短路时,我会相互短路。 我将尝试添加一个10uF帽,并将它们缩短到共同的基础上。

    但是,我确实尝试让负极端子保持浮动,并使用了公共接地(使用EVM作为部件),音频噪声大且质量差。 解决该问题的建议? 可能是一些输出耦合电容器?

    谢谢!
    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    请在尝试将输入端盖接至GND后告知我们结果。
    关于您的输入浮动测试,它们是否刚刚断开? 您提到了共同点,但这是什么意思? 输入是否浮动或直接连接至GND? 也许如果输入只是浮动,它们会听到附近的一些噪音。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    用于接地负极端子的10uF帽解决了过热问题,10uF输出帽解决了噪音问题,但几乎没有低音通过放大器传输。 我将它与TPA6138A2 (由于其低输出功率,此部件不起作用)进行比较,6138A2在低音响应方面表现更佳。

    >关于您对浮点输入的测试,它们是否刚刚断开?

    是的,他们是。

    >您提到共同点,但这是什么意思?

    我将接地连接到单端导线的接地端子,而不是负极端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    另一个小提示:将任一负极端子连接到耳机插孔的接地针脚可解决噪音和质量(低音)问题。 问题在于它还可以防止一个信道"关闭"。

    谢谢!
    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    您提到耳机插孔:您是否也使用单端输出? 如果扬声器连接在单端,则肯定需要输出盖。 TPA6017A2输出位于中置电源中心,不应将直流偏置应用于扬声器。
    TPA6138A2具有更好的低音响应,因为它不需要输出电容器。 此设备有一个内部充电泵,用于生成负极电源轨,因此输出以GND为中心。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    测试时,我使用库存Apple EarPod (单端插孔)。 最终产品正在为车辆中的功率放大器供料(使用单端输入),因此我的测试可能会偏离目标。 由于您的建议,过热问题得到了解决,因此我在应用中使用此IC没有任何疑虑。

    我将在负极输出通过10uF帽对地短路的车辆中进行测试,并查看音频质量是否可接受。 如果没有,我将添加输出电容器并再次测试。

    非常感谢您迄今为止的帮助! 我会在有机会进一步测试后再报告。

    -已过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    经过一些测试后,我发现了一种可接受的配置,即IC不会过热,音频质量可接受。

    我增加了3个10uF陶瓷电容器。 一个用于每个负极输入,另一个用于过滤来自GND的噪声。 然后,我将盖子的另一侧连接到GND输出端到单端系统中。

    您能想到此配置可能导致的任何问题吗? 到目前为止,我的测试没有产生任何问题。

    下面是布局,它比原理图更有意义。 请查看左下角的C19,C20,C21:

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    我有点困惑,您说C19和C21是"负输入",但它们实际上是输出。
    但是,如果这对您的应用程序来说是正常的,则应该是正常的。 通过放置C19和C21,您似乎正在平衡放大器的BTL输出,如果您需要在某个时候更换这些部件,您可以尝试用电阻器替换它们。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我对困惑的道歉----我说错了----我确实是指负面 的产出。 我将尝试使用10k Ω 电阻器代替C19和C21,看看它是否会对质量产生负面影响。

    感谢您的所有帮助和对我的更新设计的审阅。

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    仅供参考,我尝试使用10k Ω 和100ohm电阻器,虽然它们防止IC过热,但它们会降低音频质量。 我认为最好使用10uF上限。

    谢谢!

    -已过