This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136D2关机问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750921/tpa3136d2-tpa3136d2-shutdown-problem

部件号:TPA3136D2

大家好,

我在其中一个设计中使用TPA3136D2,并面临以下问题:

(1)   功率放大器有时会消耗太多电流,并且正在关闭。 在探测之后,观察到两个输出引脚的直流电平不相同(OUTNL和OUTPL)。 这可能是生成故障的原因。

(2)   我们已将故障#和SD #引脚短路,以将其配置为自动恢复模式,并将同一线路连接到MCU。 给出上拉以使其默认为高。

(3)   我们使用15uH和2.2uF的输出LC滤波器,目前电容器为电解型。 卸下输出滤波器电容器后,我们观察到D类电容器未关闭。 是否建议使用非极化陶瓷罩或薄膜罩? 对于陶瓷,是否需要使用一些小电阻,因为陶瓷的ESR较低?

 如果需要,我可以与邮件沟通专家分享原理图的部分内容。 请建议对原理图进行任何改进以解决上述问题,或者在过去,此IC提供了类似问题?

谢谢!

Robert Bosch硬件设计工程师Sayantan Ghosh。

电子邮件:sayantan.ghosh@in.bosch.com

电话:+91.8066万571392</s>57.1392万

手机:+91.7708万379876</s>37.9876万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sayantan,
    是的,我们建议在输出滤波器中使用金属化薄膜电容器或陶瓷电容器。 请参阅介绍LC过滤器设计的本文档: www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    此致,
    郑少文