This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.9352万:lm4.9352万 D类放大器LS+/LS-波形和故障问题。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752530/lm49352-lm49352-class-d-amplifier-ls-ls--waveform-and-failure-issue

部件号:LM4.9352万

您好,

如数据表中所述,LS+和LS-在通电后应具有300kHz波形。 但我得到了一个450KHz的波形测量值。 请解释波形频率受到影响的方式和原因?

即使频率为450KHz,扬声器也能发出几分钟的声音,但几分钟后波形将永远消失。 而且无法通过切断电源恢复。 D类放大器似乎损坏。 您还能解释一下吗?

谢谢!

罗观豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    是否可以将LM4.9352万寄存器配置发送给我?

    据我所知,没有办法控制D类放大器调制频率,不应该是450kHz。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    寄存器配置如下:

    (0x00,0xa9)
    (0x01,0x01)
    (0x02,0x01)
    (0x1b,0x00)
    (0x20,0x12)
    (0x21,0x00)
    (0x30,0x11)
    (0x31,0x00)
    (0x40,0x0F)
    (0x41,0x01)
    (0x44,0x09)
    (0x50,0x2F)
    (0x10,0x03)
    (0x14,0x80)
    (0x23,0x1f)
    (0x42,0x05)
    (0x89,0x64)
    (0x8a,0x33)
    (0x81,0xf0)
    (0x82,0x1f)
    (0x83,0x1f)
    (0xA0,0x10)
    (0xa1,0x1f)
    (0xa2,0x00)
    (0xa8,0x70)
    (0xa9,0x33)
    (0x15,0x0c)
    (0x16,0x08)
    (0x54,0x00)
    (0x55,0x00)
    (0x56,0x00)
    (0x70,0x0E)
    (0x71,0x07)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    只要我在下面设置四个寄存器,LS+和LS-就会有波形输出,频率始终为450KHz。

    (0x00,0xa9)
    (0x01,0x01)
    (0x02,0x01)
    (0x10,0x03)

    请帮助查找原因。 如果D类在450KHz下工作,是否有任何副作用?

    谢谢!
    罗观豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    对此有何评论? 扬声器的音量也很低。 我将寄存器0x14,0x40,0xa8和0xa9设置为最大值,但音量仍然较低。 这是否与方波的频率有关?

    谢谢!

    罗观豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    如果您将reg 0x01值更改为0x02,您是否看到任何更改?

    此致,

    Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    如果我将reg 0x01值更改为0x02,则LS+/LS-的频率没有变化。 我总是得到相同的频率450KHz。 即使我将LS放大器设置为最大值,扬声器的音量也始终较低。 您认为低音量是由频率450KHz造成的吗? 它们是否相关?

    谢谢!

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    您是否有可以分享的示意图? 这不是正确的行为,必须有一些解释。
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    请检查所张贴的示意图。 我期待您的回复。

    谢谢!
    罗杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    对此问题有何想法?

    谢谢!
    罗杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    两件事:

    1.您是D类筛选器,不遵循数据表中的准则。

    '推荐使用带有X7R电介质的10pF陶瓷电容器作为起点。 在使用低电阻铁氧体磁珠时,需要小心确保并联电容器的值不超过47pF,以防止对D类输出级的低侧FET造成永久性损坏。'

    2.我注意到您没有提供外部DAC参考。  可以使用内部bandgap引用,但必须将寄存器0xFE的位1设置为'1'。

    此致,

    -Steve Wilson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    我终于拿到了EVM,并能够了解一下这个问题。

    问题不是频率实际上是450kHz,而是范围不够智能,无法判断频率。

    我的示波器告诉我它也是450kHz,但当我捕获半秒的数据并进行测量时,频率在335-350kHz左右之间移动。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    在我将扬声器更换为8欧姆/1W后,LS+和LS-现在工作正常。 但即使我调整了寄存器0x14,0x40和0xa8,扬声器的音量也总是太低。 可能是硬件问题导致此问题。 您能提供建议吗?

    对于DAC参考,您能否提供参考电压值?

    谢谢!
    罗杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    EVM允许用户选择GND或ADC REF。ADC参考可以是GND或3.3V。

    如果您保持DAC浮动,我测量的电压大约为2V。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    关于音量较低的问题,有多种原因。

    您的寄存器0x40设置为0x0F,这意味着Port1_RX_L和Port1_RX_R输入增益为-18dB。

    接下来,寄存器0xa8设置为0x70,这意味着您将DACR_LEVEL链接到DACL_LEVEL,并且该级别=-7.5dB。

    在寄存器0x14中的D类放大器设置中,D类放大器获得8dB增益,您可以弥补其中的一些。 但您仍在显著地衰减输入信号。

    尝试使用0x00的寄存器0x40设置和0x33的寄存器0xA8设置(如果希望链接通道卷,则使用0x73)

    此致,
    -Steve Wilson